If you have questions on MEAN WELL’s products, please read the FAQ first. If the listed answers still cannot solve your problems, please contract our local distributors , they should reply to you as soon as received your request.
ETS / Firmware
Knx vd file des MEANWELL KNX Produkts
(.vd file) ist eine Produktanwendungsdatei für ETS 3 oder eine frühere Version.
Aufgrund der KNX-Assoziationsrichtlinien kann MEANWELL unser Produkt jetzt nur noch bei ETS 5 registrieren und zertifizieren.
Derzeit stellen wir nur die ETS 5-Produktanwendungsdatei zur Verfügung. (prod file)
Sie können unsere Produktanwendungsdatei von unserer Produktwebsite und dem ETS5-Onlinekatalog herunterladen.
Beim Aktualisieren der Produktfirmware ist eine ungewöhnliche Meldung aufgetreten
Wenn beim Aktualisieren der KNX-Produktfirmware eine abnormale Meldung ähnlich der folgenden angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Übertragungsproblem vor


* Stellen Sie sicher, dass der Busverkehr während der Firmware-Aktualisierung nicht belegt ist.
* Stellen Sie sicher, dass Ihre USB-Schnittstelle oder Ihr IP-Tunnelgerät lange Nachrichten (Telegramm) unterstützt, da sonst das Upgrade fehlschlagen kann und es nicht mehr möglich ist, mit der alten Anwendungsdatenbank zu arbeiten.
Wie benutze ich ein KNX-Gerät?
Teil 1: Sie müssen KNX-Hardware bereithalten.
Das hängt von Ihrer Bewerbung ab. Hier ist die grundlegende und min. Anforderung:
Stellantrieb: KAA-8R * 1 (MEAN WELL Modellname)
Busstromversorgung: KNX-20E * 1 (MEAN WELL Modellname)
USB-Schnittstelle: KSI-01U * 1 (MEAN WELL Modellname)
Schließen Sie sie mit der richtigen Verkabelung an und schalten Sie das Netz ein.
Teil 2:
1) Laden Sie ETS herunter und installieren Sie es auf dem Computer
Sie müssen ein Konto bei my.knx.org erstellen
Folgen Sie dann den nachstehenden Anweisungen, um das ETS herunterzuladen und zu installieren
https://support.knx.org/hc/en-us/articles/115002016885-Installing-ETS5
2) Import der KNX-Anwendungsdatenbank der Produkthardware in Kataloge. Am einfachsten ist es, es über die Cloud (mit Wolkensymbol) herunterzuladen oder von der MEAN WELL-Website herunterzuladen.

3) Erstellen eines neuen (Gebäude-) Projekts in ETS
4) Installation erstellen
5) Produktparameter anpassen
6) Herunterladen eines Projekts in Produkthardware
7) ETS schließen
Einzelheiten finden Sie in der von der KNX-Organisation bereitgestellten „ETS5 für Anfänger“.
https://www.knx.org/wAssets/docs/downloads/Marketing/Flyers/ETS5-For-Beginners/ETS5-For-Beginners_en.pdf
Where to download application database *.knxprod in ETS
All application database file (*.knxprod) is on the ETS online catalog.
You may need to Update it if you never do it before as shown in below.

Or just go to product website and open the ETS Application Database in OTHERS shown in below:

https://building.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=KAA-8R
Or simply use the link below to download the file you need using link below
https://building.meanwell.com/Upload/PDF/KNX_Application%20Database.pdf
Error in ETS : ein benötigtes Property, z.B. Port ADDR
Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (ein benötigtes Property, z.B. Port ADDR, hat einen ungültigen Wert)
Wenn ETS anzeigt "Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (ein benötigtes Property, z.B. Port ADDR, hat einen ungültigen Wert)" bedeutet dies wahrscheinlich, dass die ETS-Anwendungsdatenbank nicht mit der Firmware-Version von übereinstimmt deive wird heruntergeladen.
Als Ergebnis lautet die Lösung:
1. So aktualisieren Sie die Gerätefirmware.
2. Verwenden Sie die alte Version der Anwendungsdatenbank. Es wäre jedoch erforderlich, den Hersteller zu kontaktieren, und die alte Version unterstützt möglicherweise keine neuen Funktionen oder enthält Fehler.
Wie aktualisiere ich die Gerätefirmare?
Unten finden Sie ein Beispiel für Schritte zur Aktualisierung der LCM-KN-Firmware:
Sie finden diese Datei auf jeder MEAN WELL KNX-Produktwebsite, auf der die ETS-Anwendungsdatenbank angezeigt wird, in anderen, wie unten gezeigt.

Oder besuchen Sie einfach die KNX mini-Website im Bereich Downloads.
https://building.meanwell.com/
Klicken Sie auf ETS-Anwendungsdatenbank, um die PDF-Datei zu öffnen. Anschließend können Sie auf alle KNX ETS-Dateien und Protokolldateien zugreifen, in denen der Verlauf angezeigt wird.
https://building.meanwell.com/Upload/PDF/KNX_Application%20Database.pdf
Klicken Sie auf das unten gezeigte Protokoll, um auf die LCM KN-Protokolldatei zuzugreifen.

https://www.meanwell.com/upload/PDF/LCM-KN-log.pdf
Folgen Sie einfach den Anweisungen, um die Firmware zu aktualisieren.
Error in ETS : The product has a different hash than the existing product
If you cannot Import KNX product data base into a new project in ETS, what can you do?
Issue: If you received a pop-up error a message: The product has a different hash than the existing product. (as the picture below)

Here is the Solution:
Under Settings -> Troubleshooting -> Clear product store memory and execute, then you could import the product data base in the project